结果:找到"物联网 串口屏 嵌入式 乐鑫 电暖器",相关内容1000条
- 2.4寸串口屏应用于家用包装封口机
- 由于长时间的放置,食物发生变质后被浪费丢弃的情况屡见不鲜,尤其是在我们的家庭厨房中,没有被及时烹制的食材,其归宿就是垃圾桶。对于食物的储存与保鲜,人们从古至今尝试了不少方法,都试图最大限度地延长食材的新鲜保持期,比如现代社会最普遍的保存方法——冰箱冷藏,这种冷藏保鲜方式虽有一定的延长食材新鲜度的效果,但却依然存在着发霉潮湿、氧化变质、荤素串味等问题,令不少家庭苦恼。随着社会技术的发展,可以延长食品保质期限,避免各种食物放置冰箱发生串味的真空封口机进入大众的视野。包装封口机对食物进行真空包装,真空环境下氧分压低,能够有效抑制好氧微生物的繁殖,从而防止食物变质,锁住食物的原色原味。在经济和科技高...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 嵌入式 乐鑫 物联网 智能厨电 发帖人:启明智显 发帖时间:2023-01-05 15:24:00
- 启明智显2.4寸串口屏应用于电热水瓶方案
- 受国内大多居民喝煮沸后的自来水的生活习惯影响,热水壶市场常年保持着较高的销量,其中新增需求和家庭更新换代是主要的市场需求动力。但热水壶存在结构简单、功能单一等问题,无法满足消费者对水控温的需求,因此在各厂商进行产品升级,采用智能控温、防干烧、超温保护功能于一体的加热装置的升级迭代下,电热水瓶应运而生。对于消费者来说,产品的安全性能和健康品质是他们最为看重的,而对于企业来说,产品的智能化是一场从技术研发到产品升级的革命,电热水瓶要体现智能化不仅是在操作的便捷上,更多的是要解决千万用户饮水的整个过程智能化、精细化,在提高产品安全性的同时,注重水质的提升,只有在此基础上推出的智能产品才能真正打动消...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 智能厨电 物联网 串口屏 嵌入式 串口通信 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-12-28 14:18:00
- 集WIFI、蓝牙连接的2.4寸串口屏智能烤箱应用方案
- 近年来由于烹饪潮的持续风靡,烹饪行业正展现出强大的市场潜力。中国饮食文化源远流长,烹调技艺各具风韵,其中,煎、烤、炸类美食广受人们的欢迎。酥香松脆的煎烤美食,能够让身体释放出更多的多巴胺,给平凡生活带来慰藉,作为制作此类美食的主要工具,烤箱越发频繁地出现在各家庭的厨房中。目前国内烤箱市场增长迅速,过去三年连续实现了50%以上的年增长率,但其普及率远远不及一些西方国家,因此仍具有广阔的市场空间。在这个快节奏的现代社会,生活琐碎磨灭了人们的耐心,告别繁琐才能让人们体验到烹饪乐趣。操作简单,更加智能化以及辅助提升烹饪水准直击当下消费者对厨电的期待和向往,兼顾品质与健康的生活成为新的消费旋律,但随着...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 烤箱 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-29 17:43:00
- 2.4寸串口屏应用于电暖器的解决方案
- 一到冬天,保暖就成为了人们的首要任务,作为一个季节性很强的产品,电暖器依靠长达好几个月的寒冷天气占领着大量市场。一方面,由于国内南北两地存在气候差异,取暖方式也不大相同,而使用电暖器产品只是众多取暖方式的一种,其被替代的可能性高,另一方面,消费者对取暖电器的性能、智能水平也不断提出着更高要求,年轻消费群体越来越重视产品外观设计,精致好看的产品对他们来说极具吸引力,外观较为朴素的传统电暖器产品已无法迎合他们的审美需求。电暖器厂商应顺应互联网潮流,将传统产品模式转换到互联网融合模式,不断进行产品创新与升级换代,打造智能化产品,拓展场景应用,方能力争市场份额。因此启明智显带来2.4寸串口屏应用于电...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 嵌入式 乐鑫 电暖器 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-08 17:04:00
- 启明智显|4.3寸串口屏应用于家用美容仪方案
- 近年来,我国家用美容仪市场飞速发展,大众对“美”的追求不断提高,人们不仅追求更好的护肤效果,同样追求更高的护肤效率。家用美容仪是介于医美和护肤品之间,既是护肤品的升级,也是医美机构的衍生和补充,与慢功效的护肤品相比,家用美容仪已经成为消费者“高效护肤”的选择之一。市场快速扩容,需求不断增长,美容仪市场的发展趋势已不可阻挡。尽管美容仪市场规模正处于不断上升的阶段,但市场竞争逐渐趋于理性,消费者在挑选美容仪时出于安全考虑会更加看重品牌服务能力和产品质量,主打“平价替代”的低价产品销量下降,消费者对优质产品认可度提高,因此低端产品将会被市场加速淘汰。随着美容技术的推陈出新,现有美容仪设备上大多搭载...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口通信 乐鑫 嵌入式 美容仪 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-11-01 15:40:00
- 低至79元的WIFI&蓝牙4.3寸串口屏方案,降本增效就靠它了!
- 这是一个和过去不同的时代。进入5G时代,万物互联的大幕已经拉开,万物互联已成为时代发展趋势。在科学技术不断创新发展和应用需求的全面升级之下,越来越多不同行业的设备依赖于物联网,技术壁垒上的突破,也引发越来越多的创新应用脱颖而出,世界正在面临并将继续朝着基于互联网的解决方案发展。当下,各领域各行业的厂商不约而同地推动自身产业的智能化和联网化,主动适应智能物联网时代的浪潮,彩屏显示已然成为大势所趋,产品底层技术的迭代,在助力品牌扩宽应用场景的同时也能在消费者层面获得良好反馈。然而,各品牌在产品智能化升级的应用需求与开发成本普遍较高的问题上陷入两难,为此启明智显推出一款低至79元的WIFI&...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 串口屏 串口通信 乐鑫 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-27 16:27:00
- 基于乐鑫ESP32-C3的2.4寸串口屏应用于智能体脂秤方案
- 由于长期不合理饮食习惯的影响,我国肥胖人口数目不断增多,然而随着大众健康意识不断提升,减肥、健身人士增多,全民健身的时代已经到来,这无疑将带动智能体脂秤市场需求的攀升。在发达国家中,人们对肥胖与体脂相关这件事的认知度很高,而国内用户大部分仍以购入电子体重秤为主,体脂理念还有待深入人心。智能体重秤是在普通体重秤的基础上增加了智能科技元素的产品,不断细分化满足减肥和健身群体的需求。较为关键的是,体脂秤产品能够分别在智能化、可视化以及便捷性上体现出优势,同时在家庭和个人运动生活中扮演重要的健康入口。当前,智能体脂秤市场集中度较低,产品质量参差不齐,存在数据不精准等问题,影响消费者体验,抑制了行业发...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口屏 乐鑫 嵌入式 体脂秤 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-18 10:20:00
- 启明智显分享|3.5寸串口屏助力洗衣机产品迭代换新
- 利用科技力量减轻人们的劳务负担,解放人们的双手一直以来都是家电产品的使命,也是人工智能技术的起点之一。作为在众多传统大家电产品中较早融入到家庭生活的产品,洗衣机已然陪伴了我们数十年,尽职尽责地履行着自己的义务。自诞生起,洗衣机产品的定位及需求点就已经十分明确,较强的功能性使得它在人们生活中不可替代,逐渐成为现代家庭不可或缺的刚需产品之一,也使得洗衣机行业在在较长一段时期都具有稳定性的特征。伴随着物质生活水平的提高以及人们的消费升级,中国洗衣机行业将迎来大洗牌,迎来新的蜕变,其中,健康化、智能化、超高端化是当前产品发展的一大重点趋势。据数据显示,我国城镇家庭每百户洗衣机拥有量达到了99.7台,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口通信 乐鑫 嵌入式 洗衣机 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-10-11 16:37:00
- 2.8寸串口屏在家用水槽上的应用方案
- 厨房作为烹制菜肴饭食之地,常年担负着守卫家庭饮食安全的责任。据统计,人们在厨房有超过65%以上的时间是在水槽边度过的,水槽的使用率成为厨房品类中使用频率之最。然而在大多数人看来,水槽只不过是用来盛水、沥水,用来洗涤食材与餐具的容器,功能单一且不易清理,再加上许多食材在处理程序上繁琐,人们时常担心对食材的清洗不到位,这些痛点不断催促着家用水槽产品的迭代发展。在消费大升级的背景下,消费者已从对产品基础功能性需求转向智能、个性、高端、健康环保等品质的需求,尤其是处于后疫情时代,更多家庭以健康生活为导向指引着消费行为,“健康”成为消费者的首要诉求。市场的变革推动着企业不仅要从外观、材质上提升产品基础...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 物联网 串口通信 水槽 乐鑫 嵌入式 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-21 17:12:00
- 启明智显|3.5寸串口屏在按摩椅上的应用方案
- 随着工作生活节奏的加快,我国中青年群体亚健康问题越发普遍,工作中长期久坐,坐姿不正确,缺乏运动等种种不良习惯的日积月累,导致了诸如腰酸背痛、颈椎病等身体不适症状接踵而至。因此,不需要花费太多时间且能有效缓解疲劳、改善病症的按摩椅成为了许多上班人士的心动之选。另一方面,我国人口老龄化程度正逐步加深,随着年龄的增长,老人各类身体健康问题也慢慢显现......因此,两大群体的消费需求共同拉升着按摩椅市场的兴起。人工智能、云计算、物联网等信息技术的飞跃发展改变了人们的生活,也为智能按摩椅技术提供了创新的土壤。随着我国居民生活水平逐年提升,居民消费水平也不断提高、所持有的消费理念正逐渐升级。居民的消费...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 串口屏 物联网 按摩椅 嵌入式 乐鑫 发帖人:启明智显 发帖时间:2022-09-21 10:36:00
返回